Ridefinire il modello di integrazione: cos'è la "Valuable Busyness"? (Parte 2)
Posted on nov 23, 2026 in Palletizing, IQ
4 min read time
Nella Parte 1 di questa serie abbiamo esplorato la trappola della "Reactive Busyness", l'attività frenetica e reattiva, e perché i system integrator più avanzati stanno passando all'Automatic Integration per proteggere i margini e crescere.
Questo cambiamento operativo non è teoria: è esattamente il modo in cui i migliori integratori stanno trasformando la propria attività oggi.
Prendiamo Alumotion, system integrator di riferimento con sede a Cernusco sul Naviglio (area di Milano). Con oltre 15 anni di esperienza nella robotica collaborativa, più di 1.200 cobot installati, oltre 400 aziende clienti e più di 2.000 operatori formati, il team può contare su una profonda competenza tecnica.
Tuttavia, il CEO Fabio Facchinetti si è reso conto che investire un forte impegno tecnico iniziale su ogni richiesta personalizzata limitava inevitabilmente la capacità annua di progetti. Da qui la scelta strategica di standardizzare.
'Busyness' era un termine piuttosto nuovo per me, ma è un buon termine. In passato il nostro team seguiva ogni lead allo stesso modo, con un grande impegno su ogni richiesta personalizzata. Trovare un processo standard per qualificare i progetti giusti è stato un grande passo avanti per noi.
Fabio Facchinetti CEO di Alumotion
La prova sul campo: la trasformazione di Alumotion
Adottando The Robotiq Way, Alumotion ha trasformato il proprio ritmo operativo quotidiano:
- Qualificazione dei lead a monte: il team ha integrato la Business Qualification Sheet nelle chiamate commerciali quotidiane, verificando l'idoneità del progetto prima di impegnare risorse di ingegneria significative.
- Validazione pre-vendita con IQ: invece di passare settimane su progettazioni CAD non retribuite, ha usato Robotiq IQ per eseguire scansioni 3D del sito, simulazioni delle referenze e calcoli del ROI già nelle prime conversazioni.
- Esecuzione standardizzata: i cicli di prototipazione personalizzati, costruiti da zero, sono stati sostituiti da celle di pallettizzazione PAL Ready pre-validate, per un'esecuzione dei progetti prevedibile.
I risultati di Alumotion in numeri:
- Dal 5% al 22% del venduto: la pallettizzazione è passata dal 5% delle vendite concluse nel 2023 al 22% nel 2025, arrivando a rappresentare un quinto del fatturato totale in due anni.
- Produzione annua di progetti triplicata: una qualificazione pre-vendita più snella e celle standardizzate hanno permesso al team di passare da 4 progetti completati all'anno a 10-12.
- Analisi dedicata del processo: standardizzare la qualificazione dei lead non ha impedito ad Alumotion di studiare il processo specifico di ogni cliente. Anzi, ha liberato tempo tecnico per farlo a fondo sui progetti in linea.
Come portare la "Valuable Busyness" nella tua azienda
Se il tuo team di ingegneria è sommerso da richieste personalizzate, non devi rivoluzionare l'intera azienda da un giorno all'altro. La crescita nasce da un'abitudine quotidiana costante, condivisa tra vendite e ingegneria.
- Analizza la tua ingegneria pre-vendita: calcola quante ore di ingegneria sono state dedicate a CAD e studi di raggiungibilità per le offerte che non hai vinto lo scorso trimestre. Dai al tuo team commerciale strumenti di qualificazione strutturati, così i lead con basse probabilità vengono scartati già alla prima chiamata.
- Standardizza l'80% principale: riserva le competenze di ingegneria specializzate alle opportunità personalizzate ad alto margine. Per applicazioni standard come la pallettizzazione, punta su celle pre-progettate per installazioni rapide e prevedibili.
- Valida subito con il software: usa regolarmente scansioni digitali del sito e strumenti di simulazione 3D come Robotiq IQ. Validare fin dall'inizio sbraccio, carico utile e layout elimina le sorprese in stabilimento durante la messa in servizio e mantiene i progetti nei tempi.
In sintesi
Essere occupati non è un merito in sé: contano redditività e scalabilità.
Combinando una qualificazione commerciale concreta, hardware standardizzato e automazione software con Robotiq IQ, la tua attività di integrazione può eliminare gli sprechi di ingegneria personalizzata, proteggere i margini e concentrare il talento del tuo team dove crea vero valore.
Pronto a ridefinire la busyness del tuo team? Parla con un Regional Sales Manager Robotiq per analizzare la tua pipeline e scoprire come The Robotiq Way può aiutarti a far crescere la tua attività di integrazione.

Leave a comment