Ripensare l’integrazione: cos’è il “busyness di valore”? (Parte 1)
Se gestisci un'azienda di integrazione robotica, probabilmente il calendario del tuo ufficio tecnico è pieno, il tuo team lavora 60 ore a settimana e la tua pipeline commerciale è piena.
Sulla carta, gli affari vanno a gonfie vele. Ma quando guardi i conti a fine trimestre, i margini dei progetti sono ridottissimi, i tempi di consegna si allungano e i tuoi tecnici più esperti sono esausti.
Arriviamo così a una domanda fondamentale che ogni titolare di un'azienda di integrazione prima o poi deve porsi: il tuo team vive un busyness reattivo o un busyness di valore?
Non tutto il "busyness" è uguale
I team tecnici più bravi amano risolvere rompicapi ingegneristici complessi. Quando arriva una nuova richiesta, l'istinto è spesso: "Possiamo costruire un sistema su misura per questo."
Quando ogni applicazione standard di impilaggio di cartoni viene trattata come un progetto ingegneristico da zero, il tuo team resta intrappolato nel busyness reattivo:
- Ingegneria di pre-vendita non retribuita: i tuoi tecnici passano decine di ore a disegnare modelli CAD su misura e studi di raggiungibilità per i preventivi, prima ancora che venga firmato un contratto.
- Rischio del prototipo: telai progettati su misura e soluzioni meccaniche non collaudate comportano tentativi ed errori che erodono i margini durante la messa in servizio in cantiere.
- Emergenze in cantiere: ingegneri senior bloccati per settimane presso il cliente a correggere movimenti di base, invece di occuparsi di progetti strategici ad alto margine.
Che cos'è il busyness di valore?
Il busyness di valore si ha quando le ore di ingegneria sono direttamente legate a ricavi ad alto margine, a una crescita scalabile e al valore a lungo termine per il cliente.
Invece di reinventare la ruota sulle applicazioni standard, un team di ingegneria in questa situazione dedica il proprio tempo a:
- Concentrarsi sul lavoro su misura ad alto margine: dedicare le competenze specialistiche solo ai progetti complessi e unici, che giustificano tariffe più elevate.
- Rafforzare le relazioni con i clienti: passare tempo con gli operatori in reparto, migliorare l'adozione da parte degli utenti e individuare opportunità di crescita presso ogni cliente.
- Moltiplicare i progetti ripetibili: installare celle pre-validate in modo prevedibile, aumentare il volume dei progetti e passare senza sorprese alla linea successiva.
Il cambiamento operativo: integrazione manuale o Automatic Integration
Per passare dal busyness reattivo al busyness di valore, occorre abbandonare l'integrazione manuale, che dipende dagli esperti, e adottare l'Automatic Integration.
Abbinando strumenti software di gestione dei flussi di lavoro come Robotiq IQ a componenti hardware standardizzati, i partner integratori definiscono, simulano e installano Generated Workcell standard in una frazione del tempo, senza impegnare le risorse dedicate all'ingegneria su misura.
|
Fase del progetto |
Busyness reattivo (integrazione manuale) |
Busyness di valore (Automatic Integration) |
|
Qualificazione dei lead |
Ogni lead riceve un preventivo; grande impegno tecnico su richieste a bassa probabilità di successo. |
I lead vengono filtrati già alla prima chiamata con la Business Qualification Sheet e il profilo del cliente ideale (ICP). |
|
Definizione in pre-vendita |
Settimane di CAD manuale, studi di raggiungibilità e fogli di calcolo per stimare i tempi ciclo. |
Scansione 3D automatica del sito e simulazioni delle referenze generate all'istante in Robotiq IQ. |
|
Realizzazione hardware |
Prototipi unici e strutture su misura progettate da zero. |
Celle di pallettizzazione PAL Ready standardizzate e pre-validate, con end-effector collaudati. |
|
Focus dell'ingegneria |
Seguire la messa in servizio di celle standard e risolvere i problemi in cantiere. |
Installazione prevedibile in stabilimento, che lascia agli ingegneri il tempo di analizzare a fondo i processi dei clienti e affrontare progetti su misura ad alto margine. |
E adesso? Capire questo cambiamento è il primo passo. Ma come funziona nella pratica?
Nella Parte 2 di questa serie vedremo come Alumotion, uno dei principali integratori italiani, ha applicato proprio questo approccio per triplicare i progetti annuali e portare la pallettizzazione al 22% del proprio fatturato. Resta sintonizzato.

Leave a comment