Subscribe

Latest Blog Post

Intégration : qu’est-ce que le « busyness utile » ? (partie 2)

Zoey Chen
by Zoey Chen. Last updated on nov. 23, 2026
Posted on nov. 23, 2026 in Palletizing, IQ
4 min read time

Dans la partie 1 de cette série, nous avons exploré le piège du busyness réactif et expliqué pourquoi les intégrateurs de systèmes les plus performants adoptent l'Intégration automatique pour protéger leurs marges et passer à la prochaine étape.

Ce virage opérationnel n'a rien de théorique : c'est exactement ainsi que les meilleurs intégrateurs transforment leur entreprise aujourd'hui.

Prenons Alumotion, un intégrateur de systèmes de premier plan basé à Cernusco sul Naviglio (région de Milan), en Italie. Avec plus de 15 ans d'expérience en robotique collaborative, plus de 1 200 cobots installés, plus de 400 entreprises clientes et plus de 2 000 opérateurs formés, leur équipe s'appuie sur une expertise technique pointue.

Pourtant, le PDG, Fabio Facchinetti, a constaté qu'investir un effort technique important en amont de chaque demande sur mesure plafonnait naturellement leur capacité annuelle de projets. Il a donc opté pour un virage stratégique vers la standardisation.

La notion de « busyness » était assez nouvelle pour moi, mais c'est un bon terme. Auparavant, notre équipe traitait chaque prospect de la même façon, avec beaucoup d'efforts pour chaque demande sur mesure. Trouver un processus standard pour qualifier les bons projets a été un grand pas en avant pour nous.

Fabio Facchinetti PDG d'Alumotion

Fabio-Alumotion

 

La preuve sur le terrain : la transformation d'Alumotion

En adoptant la méthode Robotiq, Alumotion a transformé son rythme opérationnel au quotidien :

  • Qualification des prospects en amont : l'équipe a intégré la Business Qualification Sheet à ses appels de vente quotidiens, afin de valider l'adéquation des projets avant d'engager d'importantes ressources d'ingénierie.
  • Validation avant-vente avec IQ : au lieu de passer des semaines sur du travail de CAO non rémunéré, elle a utilisé Robotiq IQ pour réaliser des scans 3D de site, des simulations de SKU et des calculs de ROI dès les premières conversations.
  • Exécution standardisée : les cycles de prototypes sur mesure, conçus à partir de zéro, ont été remplacés par des cellules de palettisation PAL Ready pour une exécution de projet prévisible.
Les résultats d'Alumotion en chiffres :
  • De 5 % à 22 % des affaires conclues : la palettisation est passée de 5 % des ventes conclues en 2023 à 22 % en 2025, soit un cinquième du chiffre d'affaires total en deux ans.
  • 3 fois plus de projets par an : une qualification avant-vente simplifiée et des cellules standardisées ont permis à l'équipe de passer de 4 projets réalisés par an à 12.
  • Une analyse de procédé approfondie : standardiser la qualification des prospects n'a pas empêché Alumotion d'étudier le procédé unique de chaque client. Au contraire, cela a libéré du temps technique pour le faire à fond sur les projets qui s'y prêtent.
Comment intégrer le « busyness utile » à votre entreprise

Si votre équipe d'ingénierie est submergée par les demandes sur mesure, inutile de tout réorganiser du jour au lendemain. La croissance vient d'une habitude quotidienne constante, partagée entre les ventes et l'ingénierie.

  1. Auditez votre ingénierie avant-vente : calculez combien d'heures d'ingénierie ont été consacrées à la CAO et aux études d'atteinte pour les soumissions que vous n'avez pas remportées le trimestre dernier. Donnez à votre équipe de vente des outils de qualification structurés pour écarter les pistes peu prometteuses dès le premier appel.
  2. Standardisez les 80 % essentiels : réservez votre capacité d'ingénierie spécialisée aux occasions sur mesure à forte marge. Pour les applications standard comme la palettisation, misez sur une cellule de palettisation robotisée entièrement assemblée, conçue pour une installation rapide.
  3. Validez tôt grâce au logiciel : utilisez systématiquement les scans numériques de site et les outils de simulation 3D comme Robotiq IQ. Valider tôt la portée, la charge utile et l'aménagement élimine les mauvaises surprises sur le plancher pendant la mise en service et garde les projets dans les délais.
À retenir

Être occupé n'est pas un gage de réussite : ce qui compte, c'est la rentabilité et la capacité à croître.

En combinant une qualification commerciale concrète, du matériel standardisé et l'automatisation logicielle avec Robotiq IQ, votre entreprise d'intégration peut éliminer les pertes de temps en ingénierie, protéger ses marges et concentrer le talent de votre équipe là où il crée une réelle valeur.

Prêt à redéfinir le busyness de votre équipe? Parlez à un directeur régional des ventes Robotiq pour auditer votre pipeline et découvrir comment la méthode Robotiq peut vous aider à faire croître votre entreprise d'intégration.

Leave a comment

Related posts

Intégration : qu’est-ce que le « busyness utile » ? (partie 1)

Si vous dirigez ou gérez une entreprise d'intégration robotique, votre calendrier d'ingénierie est probablement plein à...

Zoey Chen
By Zoey Chen - novembre 16, 2026
Automatiser la palettisation pour les périodes de pointe : 5 leçons

Comment trois fabricants ont géré leurs pointes saisonnières et réduit leur dépendance aux travailleurs temporaires grâce à la...

Équipe Robotiq
By Équipe Robotiq - novembre 5, 2026