Subscribe

Latest Blog Post

Repenser le modèle d'intégration (partie 1)

Zoey Chen
by Zoey Chen. Last updated on nov. 16, 2026
Posted on nov. 16, 2026 in Palletizing
5 min read time
Qu'est-ce que le « busyness utile » pour les intégrateurs?

Si vous dirigez ou gérez une entreprise d'intégration robotique, votre calendrier d'ingénierie est probablement plein à craquer, votre équipe technique fait des semaines de 60 heures et votre pipeline de ventes déborde.

Sur papier, les affaires vont très bien. Mais quand vous regardez les résultats en fin de trimestre, les marges des projets sont minces, les délais de livraison s'allongent et vos experts techniques s'épuisent.

Une question essentielle se pose alors, que tout dirigeant d'intégrateur finit par se poser : votre équipe vit-elle un busyness réactif ou un busyness utile ?

Tous les « busyness » ne se valent pas

Les équipes techniques performantes adorent résoudre des casse-têtes d'ingénierie complexes. Quand une nouvelle demande arrive, le réflexe est souvent : « On peut construire un système sur mesure pour ça. »

Quand chaque application standard d'empilage de boîtes est traitée comme un projet d'ingénierie qui part de zéro, votre équipe tombe dans le piège du busyness réactif :

  • Ingénierie d'avant-vente non payée : vos talents techniques passent des dizaines d'heures à dessiner des modèles CAO sur mesure et des études d'atteinte pour des soumissions, avant même la signature d'un contrat.
  • Risque lié au prototype : des structures conçues sur mesure et des montages mécaniques non éprouvés comportent un risque d'essais et d'erreurs qui gruge les marges pendant la mise en service sur le site.
  • Gestion de crise sur place : des ingénieurs seniors restent coincés des semaines chez le client à déboguer des mouvements de base, au lieu de prendre en charge des projets stratégiques à forte marge.
Qu'est-ce que le busyness utile ?

Le busyness utile, c'est quand vos heures d'ingénierie sont directement liées à des revenus à forte marge, à une croissance évolutive et à une valeur client à long terme.

Au lieu de réinventer la roue sur des applications standard, une équipe d'ingénierie dans un état de busyness utile consacre son temps à :

  1. Se concentrer sur le sur-mesure à forte marge : réserver ses ingénieurs spécialisés aux projets complexes et uniques, facturés à leur juste valeur.
  2. Renforcer les relations clients : passer du temps avec les opérateurs sur le plancher de l'usine, améliorer l'adoption par les utilisateurs et repérer des occasions de croissance dans chaque compte.
  3. Multiplier les projets reproductibles : déployer des cellules prévalidées de façon prévisible, augmenter le volume de projets et passer sans surprise à la ligne suivante.
Le changement opérationnel : intégration manuelle ou Automatic Integration

Pour passer du busyness réactif au busyness utile, il faut délaisser l'intégration manuelle, qui dépend des experts, au profit de l'Automatic Integration.

En combinant des outils logiciels de flux de travail comme Robotiq IQ avec des composants matériels standardisés, les partenaires intégrateurs définissent, simulent et déploient des Generated Workcells standard en une fraction du temps, sans mobiliser leurs ressources d'ingénierie sur mesure.

Phase du projet

Busyness réactif (intégration manuelle)

Busyness utile (Automatic Integration)

Qualification des pistes

Chaque piste reçoit une soumission ; beaucoup d'efforts techniques sur des demandes peu susceptibles d'aboutir.

Les pistes sont filtrées dès le premier appel avec le Business Qualification Sheet et le profil de client idéal (ICP).

Définition en avant-vente

Des semaines de CAO manuelle, d'études d'atteinte et de feuilles de calcul pour estimer les temps de cycle.

Scan 3D automatisé du site et simulations des SKU générés instantanément dans Robotiq IQ.

Exécution matérielle

Prototypes uniques et structures sur mesure conçus de zéro.

PAL Ready Workcells standardisées et prévalidées, avec des préhenseurs éprouvés.

Priorité de l'ingénierie

Surveiller la mise en service de cellules standard et régler les problèmes sur le site.

Déploiement prévisible sur le plancher, ce qui libère les ingénieurs pour analyser en profondeur les processus des clients et prendre en charge des projets sur mesure à forte marge.

 

Et ensuite ? Comprendre ce changement est la première étape. Mais à quoi ressemble-t-il dans la pratique ?

Dans la partie 2 de cette série, nous verrons comment Alumotion, un intégrateur italien de premier plan, a appliqué exactement cette approche pour tripler son nombre de projets annuels et porter la palettisation à 22 % de son chiffre d'affaires. Restez à l'affût.

 

Leave a comment

Related posts

Automatiser la palettisation pour les périodes de pointe : 5 leçons

Comment trois fabricants ont géré leurs pointes saisonnières et réduit leur dépendance aux travailleurs temporaires grâce à la...

Équipe Robotiq
By Équipe Robotiq - novembre 5, 2026
Solutions sur mesure ou préconçues : quel est le meilleur choix pour la palettisation ?

Automatiser la fin de ligne ne devrait pas ressembler à un lancement d'une fusée. Pourtant, pour de nombreux fabricants,...

Samuel Bouchard
By Samuel Bouchard - avril 8, 2025