Subscribe

Latest Blog Post

Palettisation manuelle : Les risques, les solutions et les alternatives

Équipe Robotiq
by Équipe Robotiq. Last updated on déc. 19, 2024
Posted on oct. 31, 2024 in Palletizing
4 min read time

La palettisation est un processus essentiel dans les industries du monde entier, où les produits sont empilés et fixés sur des palettes pour être expédiés ou stockés. Si l'automatisation est de plus en plus répandue, la palettisation manuelle - où les travailleurs effectuent ces tâches à la main - reste courante, en particulier dans les secteurs de l'entreposage et de la fabrication.

Toutefois, cette pratique répandue s'accompagne de risques pour la santé et la sécurité qui ne peuvent être ignorés. Dans cet article, nous explorerons les risques associés à la palettisation manuelle et discuterons des stratégies pour les atténuer, afin de garantir un lieu de travail plus sécuritaire.

Les risques de la palettisation manuelle

La palettisation manuelle implique que les travailleurs manipulent physiquement des produits, ce qui les expose à divers risques de blessures. La nature répétitive de ce travail, combinée à la possibilité de soulever des charges lourdes et d'adopter des postures contraignantes, en fait l'un des principaux facteurs de blessures ergonomiques sur le lieu de travail.

Facteurs de risque courants

  • Postures contraignantes : Les flexions, les torsions et autres positions non naturelles peuvent entraîner des tensions et des entorses.
  • Mouvements répétitifs : Le fait d'atteindre, de soulever et de porter fréquemment des objets augmente le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS).
  • Exercices de force : Le fait de soulever ou de porter des charges lourdes peut entraîner des lésions dues au surmenage.
  • Points de pression : Manipuler des cartons ou s'appuyer sur des surfaces dures peut entraîner une gêne ou des blessures.
  • Postures statiques : Le maintien de positions fixes pendant de longues périodes peut entraîner de la fatigue et des problèmes musculo-squelettiques.

Les opérations de palettisation peuvent entraîner du stress, de la fatigue, de l'anxiété et d'autres réactions, augmentant ainsi le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Les facteurs de risque personnels tels que les antécédents médicaux, la capacité physique, le mode de vie et les habitudes comme le tabagisme et le manque d'exercice peuvent également contribuer aux blessures.

Ces TMS entraînent une diminution de la qualité de vie, une incapacité chronique, une détresse psychologique pour les travailleurs, une augmentation de l'absentéisme, du roulement du personnel et des primes d'assurance pour les employeurs.

Statistiques sur les blessures

Aux États-Unis, la manutention manuelle des matériaux, y compris la palettisation, est une préoccupation importante. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) et l'OSHA, les industries qui dépendent fortement de la manutention manuelle enregistrent des taux plus élevés d'accidents du travail.

En 2023, les troubles musculo-squelettiques représentaient une part importante des accidents du travail, avec 266 530 cas impliquant des jours d'absence du travail pour la seule année 2022.

injuries statistics manual palletizing

Stratégies de réduction des risques

L'atténuation des risques associés à la palettisation manuelle nécessite une approche globale qui va au-delà des limites de poids standard pour le levage.


Évaluer et analyser les processus de levage

Utilisez des outils tels que l'équation NIOSH Lift Limit et le Composite Lifting Index (CLI) pour évaluer les exigences physiques cumulées imposées aux travailleurs. Ces outils aident les ingénieurs industriels et de sécurité à élaborer des plans de prévention efficaces.

Hiérarchie des mesures de contrôle des TMS

  • Éliminer les dangers à la source : La manière la plus efficace de réduire les risques est de supprimer entièrement le danger.
  • Automatiser la palettisation : La mise en place de systèmes automatisés permet de retirer les travailleurs des tâches les plus exigeantes physiquement, ce qui réduit considérablement le risque de foulures, d'entorses et de TMS.

Impliquer les équipes d'ingénieurs

En impliquant les équipes d'ingénieurs dans le processus d'évaluation et d'atténuation des risques, vous pouvez vous assurer que les mesures de sécurité les plus appropriées et les plus efficaces sont mises en place. Cette approche proactive améliore non seulement la sécurité des travailleurs, mais contribue également à un environnement de travail plus sain et plus productif.

La solution de palettisation

L'adoption de solutions de palettisation semi-automatiques et entièrement automatisées peut réduire considérablement les risques associés à la palettisation manuelle en tirant parti de la technologie pour gérer les tâches répétitives et pénibles.

Palettisation semi-automatique

Les systèmes de palettisation semi-automatiques nécessitent un certain niveau d'interaction humaine, comme la supervision ou la gestion de l'équipement, tandis que les machines effectuent la majeure partie du travail physique.

Cette approche offre une plus grande efficacité par rapport aux méthodes manuelles, permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus complexes et réduisant l'incidence des microtraumatismes répétés. Les systèmes semi-automatiques intègrent souvent des bras robotisés ou des convoyeurs automatisés qui contribuent au processus d'empilage et de palettisation sans pour autant éliminer totalement le besoin d'opérateurs humains.

Palettisation entièrement automatique

Les solutions de palettisation entièrement automatisées minimisent l'intervention humaine en utilisant une robotique avancée pour gérer de manière autonome l'ensemble du processus de palettisation. Ces palettiseurs robotisés comprennent un large éventail de solutions.

L'automatisation n'est plus réservée aux grands fabricants industriels. La palettisation automatisée est désormais possible grâce à des robots collaboratifs abordables. Agiles, faciles à utiliser et à programmer, d'un encombrement très réduit, les robots palettiseurs collaboratifs sont largement utilisés dans les petites et moyennes entreprises.

Le remplacement du travail manuel par des palettiseurs robotisés améliore non seulement la sécurité sur le lieu de travail, mais aussi l'efficacité opérationnelle, en réduisant le risque d'erreur humaine et le risque d'accident du travail.

L'automatisation de la palettisation permet à des employés précieux d'en faire plus et d'évoluer au sein de l'entreprise. Le palettiseur robotisé réduit la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre difficile à trouver et élimine les tâches que personne ne veut faire.

Conclusion

La palettisation manuelle, bien qu'essentielle dans de nombreuses industries, exige beaucoup de travail et présente des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs. En comprenant les risques de blessures et en mettant en place des stratégies globales pour les atténuer, les entreprises peuvent protéger leur main-d'œuvre et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Engagez-vous avec vos équipes d'ingénieurs et explorez le potentiel des solutions automatisées pour assurer un avenir plus sécuritaire à tous les employés. Donnez la priorité à la sécurité aujourd'hui et récoltez les bénéfices d'un lieu de travail plus sain demain.

Palettisation manuelle ebook

 

Leave a comment

Related posts

Automatiser la palettisation pour les périodes de pointe : 5 leçons

Comment trois fabricants ont géré leurs pointes saisonnières et réduit leur dépendance aux travailleurs temporaires grâce à la...

Équipe Robotiq
By Équipe Robotiq - novembre 5, 2026
Solutions sur mesure ou préconçues : quel est le meilleur choix pour la palettisation ?

Automatiser la fin de ligne ne devrait pas ressembler à un lancement d'une fusée. Pourtant, pour de nombreux fabricants,...

Samuel Bouchard
By Samuel Bouchard - avril 8, 2025