Deuxième et troisième quarts de travail sans tracas et fiables qui stimuleront votre CNC
Posted on nov. 15, 2023 7:33 AM. 9 min read time
Mettez les gaz et laissez les copeaux voler !
Les ateliers d'usinage font généralement fonctionner les machines CNC à seulement 60-70% de leur capacité, et il y a plusieurs raisons à cela. Le manque d'opérateurs qualifiés en est un facteur. L'industrie manufacturière fait face à des défis majeurs, incluant des taux de rotation d'emplois allant jusqu'à 50% et un déficit de main-d'œuvre projeté de plus de 10% d'ici 2030. Le désintérêt de la jeune génération pour les emplois répétitifs et peu qualifiés contribue à ce déficit. Trouver un bon candidat est difficile, mais en trouver un second pour un deuxième poste est encore plus compliqué. Trouver un candidat prêt à travailler de nuit semble presque un miracle. Mais dans le climat économique incertain d'aujourd'hui, avec des taux d'intérêt en hausse et une instabilité mondiale, gaspiller 30% du temps de fonctionnement est tout simplement inabordable.
Récupérez rapidement les 30% restants avec des capacités opérationnelles étendues
Robotiq redéfinit l'alimentation automatisée de pièces avec une solution de robot collaboratif non invasive et rationalisée qui valorise les personnes, stimule la productivité et favorise l'adaptabilité, tout en favorisant un déploiement rapide et très rentable.
La solution pour alimentation de machine de Robotiq reproduit les actions d'un opérateur humain sur une machine CNC de la manière la plus intuitive et flexible possible. Le système surveille l'état de la machine via des feux de signalisation, ouvre et ferme le mandrin avec une pédale, saisit et aligne les pièces avec précision, démarre la machine en appuyant sur un bouton, nettoie les pièces et les dispositifs de serrage avec de l'air. Le robot interagit avec la machine comme le ferait un opérateur, mais sans nécessiter de cartes de communication, de câblage coûteux, de programmation sur mesure ou de modifications permanentes. La solution ne modifie en aucun cas les programmes; des modules externes gèrent la communication entre la machine CNC et le robot.
Cette méthode non invasive présente de multiples avantages.
- Compatible avec tout modèle, marque ou âge de machine CNC, permettant aux fabricants d'automatiser entièrement et efficacement leur chaîne de production.
- Technologie standardisée facilitant le transfert de connaissances et la formation.
- Déploiement en quelques heures. Aucun risque d'arrêt de production.
- Une solution non invasive signifie qu'il n'y a pas de risque d'annulation de garantie. C'est sans risque.
- Aucune programmation complexe requise. Évitez la dépendance aux intégrateurs de systèmes et assurez un temps de production continu même pendant les changements.
- La transition sans heurt de l'alimentation automatique à manuelle des pièces permet de gérer de petites quantités.
Maintenez le temps de fonctionnement avec des configurations simplifiées
Les applications d’alimentation de machine sont complexes. Le mouvement requis est délicat pour éviter les collisions avec l'équipement d’usinage sensible. Cette complexité rend difficile la programmation et le redéploiement rapides pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés pendant les changements. C'est pourquoi le logiciel Copilot de la solution pour alimentation de machine ne nécessite pas de programmation. Les configurations sont regroupées sous des outils assistants conçus pour simplifier les configurations et guider les utilisateurs à travers une séquence d'étapes. Les configurations incluent des images pour un guidage visuel et pour soutenir le développement de l'expertise et de l'autonomie des employés.
Fonctionnalité de générateur de modèles de programme
Le logiciel Copilot de la solution pour alimentation de machine élimine la complexité en générant des modèles de programme adaptés au type de machine CNC et aux configurations de préhenseur. Forte d'une décennie d'expertise dans les applications d’alimentation de machine, l'équipe d'ingénierie de Robotiq a développé des fonctionnalités complètes pour automatiser la création de listes de tâches dans les programmes d’alimentation de machine. Cette fonctionnalité élimine le besoin pour les utilisateurs de réfléchir à la logique et à la liste des étapes derrière un programme de type machine. Une fois le programme généré automatiquement, l'utilisateur doit simplement suivre le processus et remplir les informations requises.
Sélectionnez le type de machine CNC et la configuration du préhenseur.
Générez sans effort la liste des tâches basée sur vos sélections.
Fonctionnalité Smart Move
Enseigner les trajectoires au robot est rapide avec la fonctionnalité Smart Move de la solution pour alimentation de machine de Robotiq. Enseignez jusqu'à 10 points de passage et définissez une zone de vol sûre en déplaçant manuellement le robot à chaque position. Générer des mouvements de robot optimisés sans collisions se fait en quelques minutes et sans aucun besoin de programmation. Même les non-experts en robotique peuvent facilement et en toute confiance enseigner au robot et construire des programmes fiables.
Enseignez jusqu'à 10 points de passage et définissez une zone de vol sûre.
Nouveautés sur la solution pour alimentation de machine de Robotiq
|
Augmentez le temps de fonctionnement de la machine et le retour sur investissement
En utilisant un robot pour fournir constamment des pièces, le temps de fonctionnement des machines peut être augmenté d'au moins 15%. Cette approche garantit non seulement des procédures de chargement et de déchargement plus fiables, mais élimine également le risque d'erreurs humaines couramment associées aux tâches répétitives et monotones.
Comparativement à la tendance manuelle, l'utilisation d'une machine CNC avec un système robotique est quatre fois plus rentable. La solution pour alimentation de machine de Robotiq permet aux ateliers d'usinage de récupérer rapidement leur investissement dans les machines CNC et leur permet d'allouer l'expertise humaine à d'autres domaines au sein de l'entreprise.
Découvrez comment Fusion OEM a maximisé sa main-d'œuvre et augmenté sa production de 50% avec notre Solution de Tendance de Machine.
Valorisez votre main-d'œuvre
Se reposer sur des opérateurs qualifiés pour alimenter les machines en pièces ne permet pas d'optimiser leurs compétences uniques. Les recherches montrent que 83% des travailleurs préfèrent les employeurs qui fournissent des dispositifs modernes comme les robots pour améliorer leurs tâches. La solution pour alimentation de machine de Robotiq a rendu l'automatisation accessible aux entreprises de toutes tailles, renversant la croyance qu'elle est trop compliquée. En redirigeant les travailleurs qualifiés vers des tâches plus stratégiques, les propriétaires d'ateliers d'usinage peuvent obtenir d'importants avantages concurrentiels, notamment lorsque la rétention des talents est un défi mondial.
Ne laissez pas passer une augmentation de 30% du temps de production. Découvrez le potentiel de la solution pour alimentation de machine de Robotiq pour combler le manque de main-d'œuvre, en particulier pour les équipes de nuit et les tâches répétitives. Saisissez cette opportunité pour maximiser votre temps de production et rester en tête dans le paysage économique actuel. Cliquez ici pour transformer vos opérations !
Leave a comment