Subscribe

Select Topics

Articles par balise

Voir toutes les applications

Latest Blog Post

Comment les cobots de palettisation allègent les contraintes manuelles chez Ornua Dairy

Nicolas Lauzier
by Nicolas Lauzier. Last updated on août 19, 2024 1:23 PM
Posted on août 07, 2024 8:36 AM. 4 min read time

Ornua, une importante coopérative laitière irlandaise, n'était pas aussi efficace qu'elle le souhaitait. Son processus de palettisation manuelle, impliquant une variété de produits laitiers lourds, était une recette pour la fatigue des employés et la réduction de la productivité.

Ornua palletizing


Le casse-tête de la palettisation manuelle

La palettisation manuelle de produits laitiers, des blocs de fromage de 6 kg aux paquets de 12 kg, a fait des ravages parmi les employés d'Ornua. Le fait de se pencher, de s'étirer et de soulever des charges en permanence entraînait un risque élevé de microtraumatismes répétés (MTR) et de fatigue. Cela avait non seulement un impact sur le bien-être des employés, mais affectait également la production globale. Il était essentiel de trouver une solution qui réponde à ces exigences physiques tout en conservant une certaine flexibilité pour une variété de produits.

 

 

 

Un fonctionnement plus fluide : La solution Robotiq

Ornua a trouvé la réponse dans la Solution de Palettisation Robotiq avec le cobot UR20. Ce robot collaboratif s'est parfaitement intégré à leurs opérations existantes, éliminant le besoin de systèmes d'automatisation isolés et encombrants. L'interface facile à utiliser a permis aux employés de collaborer facilement avec le cobot, en maintenant l'élément humain qui était crucial dans leur environnement de production.

 

Transformer les résultats

La mise en place d'une solution de palettisation automatisée chez Ornua a permis d'obtenir les résultats suivants :

  • Réduction des TMS : Les tâches physiquement exigeantes ont été prises en charge par le cobot, ce qui a permis de réduire considérablement le risque de blessure.
  • Augmentation de la productivité : Une augmentation de 30 % de l'efficacité de la palettisation a permis un flux de production plus fluide et plus rapide.
  • Des employés plus heureux : Libérés des contraintes physiques, les employés ont fait part d'une satisfaction et d'un moral accrus.

"Nous avons décidé d'envisager l'automatisation parce que nous reconnaissons le potentiel des nouvelles technologies pour accroître l'efficacité et nous aider à développer les talents et à déployer les ressources humaines dans les domaines les plus efficaces sur le site."

Jack Cotton, Responsable de l'amélioration continue
                   


À retenir : Une solution gagnante pour l'efficacité et le bien-être des employés

L'histoire de réussite d'Ornua démontre la puissance de l'automatisation collaborative. En adoptant la Solution de Palettisation Robotiq, l'entreprise a non seulement amélioré son efficacité, mais a également créé un environnement de travail plus sécuritaire et plus agréable pour ses employés. C'est une situation gagnant-gagnant pour la productivité et la satisfaction des employés, ce qui prouve que parfois la meilleure façon de réussir est de laisser les robots faire le gros du travail.

ornua banniere FR

 

Leave a comment

Nicolas Lauzier
Written by Nicolas Lauzier
Senior Product Manager R&D
Connect with the writer:
http://www.robotiq.com

Related posts

L'ingrédient secret du succès de Nutriset : Les cobots de palettisation

Le Groupe Nutriset, pionnier dans la lutte contre la malnutrition, s'engage à la fois pour le bien-être de ses employés et pour...

Nicolas Lauzier
By Nicolas Lauzier - août 22, 2024
Le guide le plus clair sur la sécurité des cobots que vous lirez aujourd'hui

La sécurité des robots collaboratifs est censée être simple... mais elle peut parfois sembler d'une complexité exaspérante. Le...

Alex Owen-Hill
By Alex Owen-Hill - août 20, 2024