Cobots vs Robots: l’ultime combat
Posted on juil. 14, 2023 9:25 AM. 7 min read time
Bienvenue dans le duel ultime entre cobots et robots !
Depuis des décennies, les robots industriels conventionnels règnent en maîtres dans le domaine de la fabrication. Ils ont offert aux entreprises des solutions d'automatisation capables d'accomplir des tâches répétitives et de réduire la main-d'œuvre manuelle.
Plus récemment, les robots collaboratifs sont entrés sur le ring en tant qu’adversaire des robots industriels conventionnels. Ils peuvent ressembler à certains robots industriels conventionnels, mais ils sont plus légers et plus faciles à utiliser. Les entreprises ont commencé à adopter les cobots à un rythme impressionnant.
Lequel est le meilleur ? Le cobots ou le robot ?
Il est temps de mettre les deux types de robots en compétition une fois pour toutes.
Préparez-vous à notre duel entre cobots et robots conventionnels.
Rencontrons nos concurrents !
Concurrent 1: Le robot industriel conventionnel
Dans le premier coin, nous avons le robot industriel conventionnel, une machine conçue pour la vitesse et la force.
Les robots industriels sont utilisés depuis près de 70 ans dans les processus de fabrication automatisés. Ils sont généralement utilisés pour des tâches à haute cadence et répétitives telles que le soudage, la peinture et l'assemblage de pièces volumineuses. Ils ont l'avantage de pouvoir travailler rapidement et efficacement une fois qu'ils ont été déployés sur leur tâche choisie.
Pendant des décennies, les robots ont été confrontés à des humains en raison de leur vitesse, leur précision et leur régularité accrues. Dans de nombreux cas, les robots industriels ont remporté la victoire... et les travailleurs humains ne sont pas toujours ravis !
Les robots industriels conventionnels sont souvent grands et puissants, nécessitant une barrière de sécurité pour éviter les dangers pour les humains... un adversaire redoutable.
Robot industriel effectuant une opération d'alimentation de machine.
Concurrent 2: Le robot collaboratif
IDans le coin opposé, nous avons le relativement nouveau venu dans le domaine de l'automatisation : les robots collaboratifs.
Les cobots sont conçus pour travailler aux côtés des humains, fournissant une main supplémentaire sur la chaîne de production ou pour d'autres tâches. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les robots industriels conventionnels, nécessitant moins de temps, de budget et d'énergie pour être opérationnels.
Ce n'est pas la première fois que les cobots affrontent leurs cousins robots. Au cours des dernières décennies, ils ont également été confrontés à des humains en raison de leur sécurité et de leur régularité dans les tâches. Et, souvent, les humains semblent plus satisfaits de cette association qu'avec les robots conventionnels.
Les cobots se sont aussi mesurés à un autre concurrent surprenant... les chiens !
Airline Hydraulics a récemment opposé des cobots à un ami à quatre pattes dans leur "SHOWDOWN Chiot vs. Robot Collaboratif", comparant la rapidité et la précision avec lesquelles ils pouvaient apprendre à parler, rapporter et tourner sur eux-mêmes. Ce fut une lutte serrée, mais le cobot est sorti vainqueur !
Que le duel commence!
Les robots et les cobots ont chacun leurs forces et leurs faiblesses.
Les robots industriels conventionnels peuvent être des machines incroyablement puissantes et efficaces, capables d'exécuter de manière répétée et pendant des mois des tâches de production complexes. Cependant, leur déploiement prend du temps et ils sont coûteux.
Les cobots, quant à eux, sont plus légers et plus abordables que les robots conventionnels. Ils sont plus faciles à programmer et peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des humains. Cependant, ils ont tendance à être plus lents et moins puissants.
Qui l'emportera dans notre duel ?
Que la compétition commence !
Round 1: La force
Le premier round est la force. En ce qui concerne la puissance, les robots industriels ont tendance à être plus forts. Certains peuvent soulever des centaines de kilogrammes sans effort.
Les cobots, en revanche, ont des capacités de levage plus modestes. Même avec les cobots à capacité de charge plus élevée sur le marché, tels que l'UR20 avec sa capacité de charge de 20 kg, ce n'est toujours pas beaucoup.
Vainqueur: Le robot
Round 2: La vitesse
En ce qui concerne la vitesse, les robots ont généralement l'avantage et sont capables de se déplacer à des vitesses élevées qu'aucun humain ne pourrait atteindre... mais la comparaison n'est pas si simple.
Les robots industriels traditionnels se déplacent généralement beaucoup plus vite que les cobots, ce qui leur permet d'accomplir rapidement et efficacement des tâches complexes. Les cobots se déplacent souvent lentement, mais seulement pour respecter les limites de sécurité autour des humains. Ils sont souvent capables de se déplacer à la même vitesse que les robots.
Vainqueur: Match nul
Round 3: La flexibilité
En ce qui concerne la flexibilité et la polyvalence, les cobots sont en tête. Vous pouvez reprogrammer rapidement et facilement un cobot pour qu'il effectue différentes tâches. Le changement entre les programmes et les tâches robotiques peut se faire en quelques minutes seulement.
Avec un robot conventionnel, la reprogrammation est généralement un processus long et difficile, nécessitant l'arrêt de la production pendant son déroulement.
Vainqueur: Le cobot
Round 4: Le coût
Le coût réel d'une solution robotique peut être difficile à clarifier. Avec les robots industriels conventionnels, il y a divers extras que vous devrez payer et qui ne sont pas toujours évidents au départ.
Les cobots sont généralement plus abordables. De plus, leur facilité d'utilisation signifie que vous n'avez pas à payer de coûts d'intégration élevés pour les mettre en service.
Vainqueur: Le cobot
Round 5: La sécurité
C'est le round où les cobots ont un « avantage déloyal ».
Les robots industriels traditionnels doivent être enfermés ou nécessitent des systèmes de sécurité dédiés pour fonctionner en toute sécurité autour des humains.
Les cobots sont conçus et construits en tenant compte de la sécurité des humains. Vous pouvez placer un cobot dans votre installation sans barrière de sécurité et savoir que vos travailleurs humains seront en sécurité à ses côtés.
Vainqueur: Le cobot
Round 6: L'efficacité
En ce qui concerne l'efficacité, c'est un concours difficile à juger.
Qu'est-ce que l'efficacité en termes de robotique ? De quelles sortes d'efficacité parle-t-on, de toute façon ?
Il existe différentes formes d'efficacité. Les robots conventionnels peuvent être efficaces en ce sens qu'ils se déplacent et accomplissent des tâches rapidement. Mais les cobots peuvent être efficaces car ils prennent moins de temps à programmer.
Vainqueur: Match nul
Round 7: Le poids
Il est indéniable que les robots industriels sont de véritables monstres en termes de poids. Un robot industriel peut peser 3 ou 4 fois plus lourd qu'un cobot ayant une capacité de charge similaire.
Un poids plus élevé ne signifie pas meilleur. Le poids plus élevé d'un robot conventionnel signifie que vous avez besoin d'une structure de support plus solide en dessous et rend plus difficile le déplacement du robot.
Vainqueur: Le cobot
Round 8: La précision
Les robots industriels conventionnels ont généralement l'avantage en termes de précision, et pour une raison simple : la rigidité. Leur structure lourde présente un avantage, elle rend généralement le robot plus rigide, ce qui peut améliorer sa précision.
Certains cobots sont aussi précis que certains robots conventionnels, mais en général, les robots sont plus précis.
Vainqueur: Le robot
Round 9: La facilité d'utilisation
Le dernier round est la facilité d'utilisation. Et ici, les cobots l'emportent clairement.
Les robots industriels conventionnels nécessitent une programmation et une maintenance spécialisées qui peuvent être longues et difficiles pour ceux qui n'ont pas d'expertise en robotique.
Les cobots sont conçus pour être beaucoup plus conviviaux. Leurs interfaces intuitives permettent à presque n'importe qui d'apprendre rapidement à programmer et à entretenir le cobot.
Vainqueur: Le cobot
Et le vainqueur est...
Après une bataille longue et acharnée, le vainqueur est... le cobot !
Mais il y a un bémol...
Comme pour toute technologie, la véritable réponse à la question « Quel est le meilleur pour moi ?» est... cela dépend !
Dans notre duel, les cobots peuvent avoir l'avantage en termes de coût, de sécurité et de facilité d'utilisation. Mais le type dont vous avez besoin dépend de vos besoins spécifiques. C'est à vous de décider quels facteurs sont importants pour vous.
Que vous choisissiez les cobots ou les robots conventionnels, les deux offrent des solutions d'automatisation puissantes qui peuvent améliorer considérablement l'efficacité et la régularité de vos tâches.
Quelle option vous convient le mieux? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous ou rejoignez la discussion sur LinkedIn, Twitter, ou Facebook.
Leave a comment