Zusammenfassung des Zellenbereitstellungsprozesses

Unter Zellenimplementierung wird der gesamte Prozess von der Entwicklung über die Integration bis hin zum Betrieb verstanden; von der Definition der manuellen Aufgaben bis zum Einsatz der Roboterzelle in der Produktion. Im Gegensatz dazu umfasst die Systemintegration lediglich die Entwicklungs- und Integrationsphasen und nicht die Betriebsphase.

Bei Lean Robotics beziehen wir die Betriebsphase aus einem einfachen Grund mit ein: Bei all Ihrer Arbeit geht es darum, dass der Roboter in der Betriebsphase Wert schafft! Daher ist es wichtig, diese mit einzubeziehen und zu sehen, wie die beiden anderen Phasen zu diesem Ziel beitragen.

Ganz gleich, ob Sie gerade erst angefangen haben oder bereits in Ihr Roboterzellenprojekt eingestiegen sind, werfen Sie einen Blick auf den Gesamtansatz von Lean Robotics. In diesem einseitigen Dokument wird der Zellenbereitstellungsprozess zusammengefasst. Finden Sie heraus, wo Sie sich befinden und stellen Sie sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.

Füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus, um die Zusammenfassung des Zellenbereitstellungsprozesses zu erhalten.

 

media-20170905-1.jpg

 

Zusammenfassung des Zellenbereitstellungsprozesses